This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63802:通过 USB 适配器供电时的 IC 损坏问题

Guru**** 2505585 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63802, TPS2116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1348183/tps63802-ic-damage-issue-when-powering-via-usb-adapter

器件型号:TPS63802
主题中讨论的其他器件: TPS2116

技术支持、您好!

我们的电路板上的 TPS63802 IC 会遇到问题、通过 USB 壁式适配器供电时偶尔会损坏。 有趣的是、从 USB 集线器为电路板供电时、从未发生过该问题。
我们怀疑 USB 壁式适配器的初始瞬态电压尖峰可能导致此损坏。
您能否查看我们的原理图并为在使用 USB 电源时缓解该问题提供任何电路设计调整或保护措施?

谢谢。此致、
塞巴斯蒂安·赛宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SEBIN:

    您能否在此处分享您的布局?

    应用 USB 壁式适配器时、您是否看到过尖峰?

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TAO、您好!

    是的、我们观察到一些 USB 壁式适配器出现了尖峰、但并非所有品牌都有。 由于我们的器件不提供壁式适配器、因此我们必须在器件内部实施保护、以确保不同适配器质量之间的一致性和安全性。

    我已附上布局供您查看(TPS63802 -右侧)。

    此致、
    SEBIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SEBIN:

    Bubo 器件的 SCH 和布局对我来说很好。

    为了避免尖峰造成 IC 损坏、我认为对于 BUBO 器件、现在我们只能做的是增大您的输入电容。  

    嗯,反正,我认为这不是一个好主意,布博部分解决这个问题。 因为这些尖峰不受 Bubo 部分控制。 也许您可以从 TI 负责处理 TPS2116的其他团队那里找到一些其他有用的意见。 然后、您需要使用不同的目标器件启动另一个线程。

    另一种可行的方法是查明尖峰的规格、例如频率和振幅。 然后、我们可以在 Buco 转换器之前放置一个合适的 RC 或 LC 滤波器。

    此致

    陶氏