This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62136:TPS621361和使能

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1348718/tps62136-tps621361-and-enabling

器件型号:TPS62136

您好、TI!

对于  TPS621361芯片、我希望在一个通过 GPIO 输出3V3信号的模块上的系统上启用该电源。 此芯片的所有文档建议始终将其绑定到 Vinput 线路上。 在我所寻求的实现中、GPIO 3V3信号会进入 EN 引脚、当 GPIO 关闭时、该引脚上会有一个1MEG 下拉电阻、以将逻辑低电平置为有效。 此配置是否会出现问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用外部信号来控制 EN、不仅可以通过电阻器将其连接到 Vin。

    谢谢!

    BRS

    卢西亚