This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54260-Q1:输出的峰值电流问题

Guru**** 2389020 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54260, TPS54260-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1341239/tps54260-q1-peak-current-issue-of-output

器件型号:TPS54260-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS54260

您好、Richard、

客户正在使用 TPS54260验证其电路板、但输出端存在大约3A 的峰值电流问题。 肖特基二极管(NRVTSS3100ET3G、 NRVBS3200NT3G、NRVBS3100T3G )在其电路板上经过验证、但所有结果都是相同的。 请查看下面随附的波形、并说明原因。

e2e.ti.com/.../Start_2D00_up-waveforrm_5F00_TPS54260QDGQRQ1.pdf

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否分享降压转换器的原理图?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请参阅原帖子的原理图(TPS54260-Q1:如何选择肖特基二极管)。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    所选的电感值对于该应用来说似乎很大。 开关频率看起来大约为400kHz。 根据您的应用要求、我计算了20uH 的电感器值。  

    此外、您的电感器具有4.5A 的饱和电流。 电感器可能会在您的条件下饱和、这会导致降压转换器表现不正常。 选择电感器时、饱和电流必须大于 IC 电流限制阈值。 对于 TPS54260-Q1、饱和电流必须额定值为6.1A。

    当您看到此问题时、条件和预期负载是什么?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    首先、已确认 Vin=24V、Vout=12V 的输入和输出条件。 如果我是从客户那里获得负载电流情况、我会告诉您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请在收到加载信息时更新此主题。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因为我们有一段时间没有听到,我将关闭这个话题。 如果您有更多问题、可以回复此主题或打开新主题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    直到现在、我才从客户那里获得信息、因此如果收到的话、我将打开一个新的话题。 感谢您的支持。

    此致、