This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692-Q1:IMON 成电流

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1348683/tps92692-q1-imon-as-curent

器件型号:TPS92692-Q1

您好!
我想使用 IMON 读取 LED 输出上的平均电流、PWM 频率为240Hz。
我在数据表中没有找到任何关于低通滤波器的建议、有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们对240Hz 没有任何具体建议。  请记住、放大器可能无法驱动大量电流、因此您可能必须调整低通滤波器值。  我会使用10k 或更大的电阻器、然后计算您需要的电容值。  我不知道您需要它有多精确。  我怀疑这会是那么大,但我不确定。  此外、由于此电路的性质、您不能期望 PWM 调光的快速变化在 RC 低通滤波器之后能够快速反映出来。  我想您应该在实验中尝试一下。    

    -fhoude