This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79718-Q1:采用分流器而非母线

Guru**** 2535300 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV425-BUSBAR-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1348485/bq79718-q1-shunt-instead-of-a-busbar

器件型号:BQ79718-Q1
主题中讨论的其他器件:DRV425-BUSBAR-EVM

您好!

我知道 BQ79758/BQ79652具有用于分流器测量的电流检测输入、但我们的电池(超级电容器)通过铜轨连接在一起、我们可以将其中一个电容器用作分流器。 尚未提供 BQ79758。
BQ79718/BQ79612上的母线端口是否仅可用于 DRV425-BUSBAR-EVM (外部电流检测元件)等母线、还是也可以直接连接到分流器而不是母线?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    由于 BQ79718属于保密协议组件、因此我已将此讨论移至电子邮件中。

    此致、

    大卫