This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ33100:. SENC 程序问题

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ33100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1348663/bq33100-senc-program-issue

器件型号:BQ33100

嗨,我编程. senc 文件后,我的 BQ33100模块不工作(没有通信), REG27 2.7V 是可以 的,但它似乎进入了密封模式。

任何人都可以帮助我解决这个问题.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    器件会自动检测吗?

    您是否具有稳定的电源?

    您是否正在使用 EV2300和 EVM?

    此致、

    埃文