This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82903:如何获得超低的输出纹波?

Guru**** 2507655 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1348185/tpsm82903-how-to-get-lowest-output-ripple

器件型号:TPSM82903

大家好、  

我的客户将 TPSM82903SISR 设计到其电路板上、为 ASIC 模拟电压轨(12V 输入电压至0.82V 输出电 压@ 2.5Amax、1MHz 开关)供电。 该 ASIC 具有非常严格的容差要求、建议电压轨上的噪声不超过+/-1%。 客户很紧张地拉动电路板设计上的触发器、并发现 Vp-p 不够好、或者负载瞬态需要更严格、或两者兼而有之。 我正在研究在输出级添加 LDO 的可能性、但我想了解您的以下几点:

  1. 第一个想法当然是增加 Cout 以减少输出纹波。 我会推荐这个方法、但不确定它对瞬态响应的影响有多大。 不想帮助解决一个问题、也不想制造另一个问题。  
  2. 这是一个内部补偿器件 、但我想让客户为前馈电容器设置一个位置、以便 在瞬变成为问题时为其提供旋钮。 关于这是否是一个好主意以及如何选择 Cff 的价值、是否有任何指导?
  3. 如果它们能够承受效率的下降、从1MHz 转向2.5MHz 开关有助于输出电压纹波和瞬态响应、对吗?
  4. 还有其他想法吗? Webench 推荐了一种输入滤波器、但由于滤波器太大、所以我们放弃了该滤波器。  

谢谢。

布赖恩  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Brain、

    谢谢

    科林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Colin:  

    感谢您的答复。 我将介绍这些信息。 还有一个具体问题与较高的 FSW 相关。 数据表中的表7-1规定、在 Vout = 0.82V 时不应使用固定 WM @ 2.5MHz。  

    您是否建议我们使用 AEE 模式的自动 PWM/PWM 2.5MHz 或1MHz 上的固定 PFM?

    CFF 是否也改变了这一点?

    谢谢。

    布赖恩  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Brain、

    这是因为在 FPWM 中、 占空比过低的2.5MHz 将便于触发 TON_MIN 限制。

    TON=Vout/(VIN*FSW)

    因此、我们建议使用  PFM AEE 模式的自动 AE/PWM、  正如 它可以自动减少 Fsw。

    谢谢

    科林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 传递下去。 我仍然担心、与固定 PWM @ 1.1MHz 相比、PFM 会在 Vout 上产生更大的幅度尖峰、但至少我们可以在测试后根据需要调整电阻器。  

    在编辑我的回答中、我有一个关于不同器件型号的跟进问题、所以我只是开始了新的话题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、先生、您可以启动一个新线程。

    谢谢

    科林