This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM134:PT1000的1 mA 电流源

Guru**** 2590580 points
Other Parts Discussed in Thread: LM134, TL431LI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1344058/lm134-1-ma-current-source-for-pt1000

器件型号:LM134
主题中讨论的其他器件: TL431LI

大家好、我 正在寻找 PT1000的1mA 电流源、以便能够读取与电阻变化成比例的 PT1000两端电压。

我刚刚找到 LM 134可调电流源。 我有一个问题,在从数据表获取的附加电路中,如果 V+(+VIN)被5V 加电,那么我如何知道跨 RSET 的 VR ?  

RSET 和 VR 的值是多少?我是否需要输入 eq (1)以得出 ISET = 1 mA?

PT1000是否应与 ISET 连接,PT1000的另一端子必须连接到 GND,对吗?

在温度为0 C 时,PT1000将具有1000欧姆电阻,而通过 PT1000的1 mA 将在0 C 时通过 PT1000提供1V 电压,这将随温度的变化而变化?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用公式 ISET =(227uV/K)/ Rset。 电流取决于以开尔文表示的温度。您可以将 LM134本身用作温度传感器或添加二极管来消除对温度的依赖性。 数据表中提供了更多这方面的信息。

    要使用 PT1000、需要将一个端子连接到 ISET、另一个端子接地。

    谢谢。

    沃尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的答复。 我知道这是一个与温度相关并且也取决于 Rset 值的电流源。  

    我想、如果我将固定负载电阻器连接到 ISET (一端连接到 ISET、另一端接地)、而不是 PT1000。 那么、考虑到 Rset 是固定的、负载上的电压将与温度相关。 您能确认这一点吗? 还请建议固定负载电阻的值。 提前感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、正确。 数据表提示温度关系为10mV/K 时采用10K 欧姆的负载电容器、Rset 为230欧姆

    谢谢。

    沃尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只注意到、LM134的额定 温度范围 是−μ V 55°C 至+125°C。 如果我们使用图17中提供的解决方案端接远程传感器以实现电压输出、我们将无法覆盖我们的应用中的温度范围、即 0°C 到+150°C。  

    我考虑使用图15中所示的电路。 零温度系数电流源、将提供一个与温度无关的恒定电流源。  

    数据表第9页给出了一个求解1 mA 的 R1和 R2的示例、 因此、 如果二极管的正向压降为0.65V、而不是0.6V 的估算值(8%的误差)、则至(R1 = 133Ω、R2 = 1.33kΩ)的误差小于5%。  

    对于+Vin 和电源电压、我们需要加电5V 还是3.3V。哪一种比较合适?  

    我想将 PT1000连接到 ISET 是相同的、即 将一个端子连接到 ISET、将另一个端子接地。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PT1000的输出或电压是多少? 当 ISET 为1 mA 时。  

    0°C 时

    VPT = ISET x R (0°C 时为 PT000电阻)

     150摄氏度

    VPT = ISET x R ( 150摄氏度时的 PT000电阻)

    可以预期的 degC 误差/偏移量是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果工作温度范围为0-150C、我建议改用 TL431LIABZRQ1 。 额定温度为-40至150C。 可以这样连接它来创建电流源和连接在 Iout 和接地之间的 PT1000。  

    www.ti.com/.../snoaa46.pdf

    5V 或3.3V 可用于输入电压、但它会影响 R1和 RS 值的计算。

     在最终输出精度计算中必须考虑 TL431LIAEDBZRQ1的精度和温度系数。

    还需要考虑 PT1000的自发热。

    VOUT = Iout * PT1000电阻  

    VOUT =((2.495 +- 0.059)/Rs +Ika)* 0°C 时的 PT1000电阻

     在150°C 时、VOUT =((2.495 +- 0.059)/Rs +Ika)* PT1000电阻

    是否考虑过其他不需要恒流源的电路设计?

    谢谢。

    沃尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Walter、  

    非常感谢您的答复。 我不确定恒流源是否也适用于我的应用、因为我们不需要非常精确的温度测量。 我们基本上需要监测 PCB 温度。 PT1000和读数电子器件将位于同一 PCB 上、但 ADC 的输出将通过具有 MCU 的 I2C 发送到另一个板。   

    我曾考虑使用 PT1000电子读数器件中的恒流源、因为我们知道、恒定电流时、电阻将与电压成正比。  

    我们甚至可以接受2摄氏度的误差或偏移。 我不确定其他一些简单的解决方案是否也适用于我们的应用。 我看到了一些他们只使用分压器和差分运算放大器的读数。

    请推荐可用于监测0°C 至+150°C 范围内温度的器件。 提前感谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我之前的答复中以及使用 TL431LIBEDBZRQ1的原理图 在0-150C 温度范围内仍然是最佳解决方案。 由于 B 级精度为0.5%且包括 TL431LI 的温度系数、误差应约为+- 2.4°C

    此致!

    沃尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试了对电路进行仿真。 我无法通过 PT1000获得恒定电流。 即使芯片上没有温度漂移、它也是如此。  我想我缺少阴极电流 Ika。 或者这个芯片根本不能用作1 mA 电流源?     


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    输出电流将需要略大于1mA、因为 TL431LI 的最小电流 Ika 为0.6mA 且 Iout = Vref / Rs + Ika。 由于阳极引脚未接地、仿真可能无法正常工作。 我建议对该电路进行基准测试。 我明天可以尝试在我们的实验室中测试此电路。

    谢谢。  

    沃尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    我仍在测试此电路。 感谢您的耐心。

    此致!

    沃尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在使原始电路正常工作时也遇到了问题、但将其重新配置为电流阱、而不是电流源。 我在5V 和晶体管集电极之间连接了一个1K 电位器。 输出电压在晶体管的集电极和接地端之间进行测量。 在 Rs 为2.5K Ω 时、您将得到1mA 的 Iout、Vout 将在5V 和4V 之间变化。 随着我更改电阻、输出电压发生变化、电流保持恒定。 调整 R1的大小、使 IKA > 1mA。 通过此电路、Iout 独立于 IKA。

    此致!

    沃尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢回复。 我使用以下设置运行仿真。  

    VCC = 5V  

    Vref = 2.495V   

    Rs = 200 + 2200欧姆(假设 PT200就位)

    Iout 的计算公式为1 mA。  

    使用 Iout 1 = 1 mA、Vcc = 5V、Hfe = 150、Ika = 10 mA 求解 R1

    R1 = 500欧姆。  

    流经 PT 的电流和 PT 上的电压都是恒定的。  

    若要读取与 RTD 上的温度成比例的电压、LM134与可正常工作的芯片看起来并不像。  

    请建议任何其他可为 RTD PT 提供1 mA 恒定和精确电流的 TI 芯片。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这看起来像是一个仿真误差、因为随着电阻的变化、电压和电流无法保持恒定。

    我在工作台上借助 TL431LI 对该电路进行了测试、并实现了恒定的1mA 电流。 输出电压根据需要随 PT1000电阻而变化。

    谢谢。

    沃尔特