您好!
我 计划 在新设计中使用 TPS281C30的"B"版本。 我希望确定电流限值的大小 、从而使2.75A 永远不会触发过流限值、并尽可能限制最大 ICL。
如果我使用 KCL 容差(最小值= 80、典型值= 100、最大值=120、请参阅下面)进行计算、I 最终得到的 ILIM 电阻为29K。 这将得出电流限制范围为2.75A - 4.14A (= 3.44 +/- 20%)
![]()
该数据表显示了不同固定电阻器值下的容差、这些容差与 KCL 容差不同:

如果此表中 I 在50K 和25K 之间进行线性插值、则 I 最终达到以下 电流限制范围(ILIM 电阻器= 29K):3.19A - 4.02A (3.44 +16.6%/-7.5%)。 这具有好得多的容差。
哪种方法最适合定义 ICL 限值? 您能否解释一下为何 KCL 容差与 ICL 示例不一致?
此致
B