主题中讨论的其他器件: TPS65987、 TPS25751
TI 您好-
我们的客户端想知道可以在 TPS65988的结构内执行什么操作-它的内部寄存器或中断事件(可能在我们的项目中启用、也可能未启用)来检测坏设备。 他们返回了一个具有 PD C 连接器的符合 USB 27W 标准的器件、该器件在3ms 内消耗大量电流、直到连接断开。 1秒后重新尝试连接。 我最近的测试的 DUT 运行正常、我担心我会在器件的 USB 端口中丢弃/清除碎屑。
您能向我指出我应该检查的寄存器、以及我可以启用的任何中断事件、以帮助我的处理器识别出这样的情况吗?
提前感谢、
亚当