This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCPA10515D:隔离式转换器

Guru**** 2814865 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1349027/dcpa10515d-isolated-converter

器件型号:DCPA10515D

您好!  

在一款产品中、BM2PAB1Y-Z 用作非隔离转换器。 目前、我们需要将其替换为一个隔离式转换器。 此 IC 的重要特性是能够承受650V 电压的内置启动电路。如何使用 TI 产品找到合适的替代器件?

https://fscdn.rohm.com/en/products/databook/datasheet/ic/power/isolated_converter/bm2pxx1y-z-e.pdf

提前感谢您。

此致、  

莱拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leila、

    感谢您与我们联系。  您能否提供有关隔离式转换器工作条件的更多信息、如输入电压、输出电压和负载电流?  然后、我们可以查看 DCPA 或 其他 TI 器件是否支持。  

    谢谢。

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速回复。

    输出为 20V 非隔离输入(从90Vac 到650Vac)、最大输出电流为0.5A。FULL_rectifire 后的输入电压施加到此 IC 的漏极引脚(如数据表中的照片)。

    此致、

    莱拉


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leila、

    不用客气。  恐怕我们没有集成650V 额定 FET 的器件。  对于您的隔离式解决方案、您可以考虑将 TI 的反激式器件与外部 FET 配合使用。  如果您想继续、我可以将该主题引导至正确的 TI 产品系列。

    谢谢。

    友好