This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050型:BQ4050电压采样电路

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ4050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1348738/bq4050-bq4050

器件型号:BQ4050

BQ4050测量电池包电量,如果电池包的每个电芯的正极未引出的话,那么VCC1 μ VCC4的电压采样电路需怎么接?温度采样电路怎么接?-μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如果未引入每个单元的正极端子,则可将其连接到其后面的端子上。例如,如果有1个单元配置,VC4将短接到VC3,VC2和VC1如果有2单元配置,VC4将短接到VC3和VC2如果有一个3单元配置,VC4将只对VC3短路

    请参考下面bq4050EVM的温度采样电路。

    此致,

    安东尼·巴尔迪诺