This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750-Q1:UCC 21750缓冲器关闭问题

Guru**** 2517240 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1349244/ucc21750-q1-ucc-21750-buffer-switching-off-issues

器件型号:UCC21750-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC21750

大家好、可以帮助我们了解使用 UCC21750时外部 NPN-PNP 升压器不完整关闭行为的原因。

随附了我们所用的原理图、但我们面临的问题是 UCC21750 OUT 引脚上的逻辑低电平不完整。

 如果使用缓冲器增加拉电流和灌电流、UCC 21750 PWM 输出引脚不会正常关闭、即进入逻辑低电平(0)。 在 PWM 输入低电平期间、驱动器 OUT 引脚具有5V 的电压、但在 驱动器使用+15V 和-5V 的电源时无法完全实现零。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Neeraj:

    感谢您关注 UCC21750驱动器的使用。

    您能否分享为我们的参考捕获的实际波形? 我认为您要在齐纳二极管之后的栅极处进行测量。

    谢谢

    萨西