This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750EVM:不能具有20V 源输出

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25790, BQ25731, TPS25750, TPS25751, BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1345287/tps25750evm-not-able-to-have-20v-source-output

器件型号:TPS25750EVM
主题中讨论的其他器件:TPS25750、BQ25790 、BQ25792、 TPS25751、BQ25731、 BQ25756

大家好、

我正在尝试让 TPS25750发挥供电方的作用、并按照 EVM 用户指南中的设置进行操作。 但是、我注意到 CC 日志以及 VBUS 正在重试。 如下图所示:

我尝试使用994EVM 和我的笔记本电脑作为接收器来捕获 CC 日志、如下所示:

e2e.ti.com/.../source-20-V-t0-65994EVM.tdc

e2e.ti.com/.../TPS25750-20V-source-to-NB.tdc

我的配置设置如下所示:

1.评估模

 

 

 

块 可以获得的最大功率是多少? 100瓦 所需的灌电流功率或消耗的功率是多少? 100瓦 4、首选的权力角色是什么? 电源 5、6、7、8 否 9. BQ25791 10. 12 11. 3.072 这是我的 EVM 图片。 我没有做任何改变。 您能帮助解决我在 EVM 上的20V 输出吗? 谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Corry:

    从 PD 日志来看、如果 PD 在 PPHV 上未检测到协商的20V 电压、连接似乎很难复位。 这可能是 BQ 器件的配置问题导致的。  

    您能否确认您使用的是 BQ25790还是 BQ25792? 请确认、以便我可以检查 I2C 事件表。 还请将您的 json 配置文件发送给我。 如果您想确认 PPHV 的电压、可以使用万用表或示波器在 EVM 上探测此电压。

    TPS25751是一款用于替代 TPS25750的新器件。 它具有相同的尺寸、并且改进了可用性和功能。 请考虑在未来的项目中使用 TPS25751而不是 TPS25750。

    https://www.ti.com/product/TPS25751

    此致!

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    这是 TI EVM、因此它应为 BQ25731。 EVM 原理图和图片。

    在此配置 JSON

    e2e.ti.com/.../25750-config.json

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Corry:  

    我将检查配置、然后回复给您。

    此致!

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢你的帮助。

    您是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Corry:

    我还无法查看配置。 我将在本周进行检查、并在星期四之前向您更新最新情况。

    此致!

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Corry:

    您能否尝试附加的此项目配置? 它应该在 PP3路径上提供20V 电压、并对 BQ25731器件具有略有不同的 I2C 控制器事件配置。 当您测试它时、请使用 PPHV 和 VBUS 信号的模拟捕获。 如果您还可以捕获数字 CC 信号和 I2Cc_SDA/SCL。

    e2e.ti.com/.../TPS25750_2B00_BQ25731.json

    此致!

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../from_5F00_AE.tdce2e.ti.com/.../from_5F00_AE.sal

    尊敬的 Alex:

    如所附。

    问题未解决。

    模拟 I2C 似乎很奇怪、不确定这是否会影响我们的解码结果。

    请帮助我们找到一些线索  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Corry:

    我看了一下日志、它看起来 BQ 器件仍然配置不正确。 让我尝试一下为您获取 BQ 的有效配置。  

    在日志中、VBUS 和 PPHV 是否全部分压(电阻分压器以降低电压以用于测量)?  

    此致!

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我探测 EVM 上的测试点、我认为 EVM 上没有 VBUS 和 PPHV 分压器

    谢谢

    科里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Corry:

    我与团队进行了核实、但很遗憾、没有现成的可用于 BQ25731的 I2C 事件表。 我们欢迎您与电池充电器 BCP 团队核实、以获得20V 输出的正确事件、但我们目前不再支持 TPS25750配置。 我们知道默认 TPS25750配置中存在该问题、但 由于下一代 TPS25751发布给 TI.com、因此我们不会采取任何措施来解决该问题。

    我建议订购 TPS25751 EVM 和 BQ25756 EVM、从而实现更好的设置。 我们确实有针对该组合的配置准备就绪、并且积极支持 TPS25751配置问题。 请注意、TPS25751在 EVM 上没有 BQ 器件、因此您需要单独订购该 EVM。 您可以在此处找到 TPS25751 EVM:

    https://www.ti.com/tool/TPS25751EVM

    此致!

    亚历克斯