This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022-Q1:AMR 问题

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1346721/lm5022-q1-amr-questions

器件型号:LM5022-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5022

尊敬的团队:

①If 此芯片的工作范围在 B 区、使用限制有哪些? 您能 详细解释一下吗?

②If 芯片的工作结温超过了125°C、那么寿命会降低多少呢? 您能对它进行量化吗?  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mingkang:

    感谢您通过 e2e 联系我们。

    区域 B 中的使用限制既未指定、也未经过测试、甚至可能无法正确地互换。
    这些影响包括从简单的非线性到某些突变极限甚至故障等。
    器件本身不会立即损坏、但包括外部元件在内的整个转换器可能会进入临界状态。

    设计的构建方式不应超出建议的运行条件。

    关于在125°C 以上缩短使用寿命的问题、我需要询问设计人员。
    我可能需要到下星期才能得到这个问题的答复。

    此通信和任何相关通信中的所有信息均"按原样"提供、"商品售出概不退换"、并且遵守 TI 的重要声明(www.ti.com/.../important-notice.shtml)。

    此致
    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回答!

    请帮助我们评估下面列出的任务剖面(黄色部分是输入、白色部分是我们基于阿累尼乌斯模块的计算)、 在我们这边、我们认为这个任务剖面已经超过了 AECQ-100 1级。

    TI 通过这个 LM5022进行 HTOL 测试做了什么? 什么是 环境温度 结温 寿命 (如2000小时)? 如果失败、那么故障模式是什么? 这与 LM5022的订购规格有关、谢谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mingkang:

    我已在内部转发了您的问题。

    请在下周前再给您一些时间、我会给您解答。

    此通信和任何相关通信中的所有信息均"按原样"提供、"商品售出概不退换"、并且遵守 TI 的重要声明(www.ti.com/.../important-notice.shtml)。

    此致
    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mingkang:  

    TI 无法确认客户的计算结果。

    对话通过电子邮件继续。
    E2E 螺纹已关闭。

    此致
    哈利