This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3435-Q1:启用禁用操作

Guru**** 1482555 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3435
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1349771/tps3435-q1-enable-disable-operation

器件型号:TPS3435-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS3435

您好论坛、

我想了解一下 TPS3435看门狗、具体来说就是 TPS3435AFACADDFRQ1版本。 您能否说明如何禁用它? 我对这一点不太清楚。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel:

     TPS3435AFACADDFRQ1 (一个引脚分配选项)可以通过将 CWD 引脚接地或连接到大于建议值(>>1uF)来禁用。

    此信息可以在以下部分中找到:  8.3.1.2看门狗启用禁用操作:

     

    谢谢。
    约书亚