This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5185EVM-SIO:PSR 反激式直流/直流控制器上的最高功耗

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5185, LM5185EVM-SIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1347834/lm5185evm-sio-most-power-on-psr-flyback-dc-dc-controller

器件型号:LM5185EVM-SIO
主题中讨论的其他器件:LM5185

晚上好;

我想创建一个简单的 PSR 反激式直流/直流控制器、例如、LM5185具有大约30至65伏的输入电压和30伏3A 的输出电压。 而在 T1变压器上没有辅助绕组。
类似于 LM5185EVM-SIO 原理图的架构。


显然、通过调整组件和保护的大小变得更加强大、例如 Q1 200V 80A、D2 200V 20等。

我还需要更换大得多、功能更强大的 RF T1变压器、例如 Wurth 749196540、所有绕组并联后、我获得的额定电流和饱和电流会大约大于10A。


我是否可以使用 LM5185控制器通过简单的反激式获得相似的功率、或者您是否推荐其它简单且元件较少的控制器或其它配置?

NB:我的重要自由度;我的30伏输出电压不必经过完美调节和稳定、它也可以具有高纹波、也可以在25伏到35伏之间变化

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michele:

    感谢您联系并考虑 TI 产品。  我认为您提到的 Wurth 部分是不合适的。  我搜索了 Wurth 网站、您可以考虑750319021来提供您的90W 功率。  则可以使辅助绕组保持断开状态。   https://www.we-online.com/components/products/datasheet/750319021_valid_from_2024-06-13.pdf

    请使用我们的设计计算器帮助您进行设计。  https://dr-download.ti.com/design-tools-simulation/calculation-tool/MD-L5I2HJNedi/REV-3.1/LM5185-DESIGN-CALC.xlsx

    祝您在项目中一切顺利。

    此致、

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好。  

    感谢您的分析和帮助、是的、您说得对这些适用于反激式的 PoE++变压器看起来是最好的、谢谢、我没有在 Wurth 网站上立即看到它们。
    我发现了两个系列750319021 # 750319032;或许用于我想将输出电压提高到大约30V 的应用、 
    最好的可能是
    750319032 24V 输出4A ~90W N1:N2:2:1:1你想什么??

    是的、N3辅助电源 I 使其保持开路或并联大电阻~100K 和小电容~10 pF 以进行射频 EMI 干扰...
    或者最后、我可以使用另一个类似 PSR LM5185的 TI 芯片、该芯片没有光耦合器但有辅助绕组...、
    但我不知道是否值得一看...
    感谢您的建议 

    米歇尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michele,

    我不建议使用750319032、因为其1.2:1的匝数比会产生更高的初级电流、很容易超过变压器的 Isat 额定值。  但是、您可以在拥有 PCB 后尝试这两者、因为它们看起来是引脚对引脚兼容的。  

    TI 还有其他采用辅助绕组的 PSR 反激式器件、但 LM5185可以实现更好的输出电压调节、如果您不必使用辅助绕组、还可以节省一个二极管和一些电容器。   

    同样、请使用我们的设计计算器帮助您进行设计。

    此致、

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!   

    好的、我可以   通过修改 LM5185EVM-SIO 来尝试750319021以及更高版本的750319032器件  

    将这些值​​与 LM5185-DESIGN-CALC_MyMod.xlsx 
    我稍后会告诉您、非常感谢您 

    米歇尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michele:

    期待您的进步。  祝你好运!

    此致、

    友好