This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A39:对称电源设计

Guru**** 2810625 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65131

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1346959/tps7a39-design-of-a-symmetric-power-supply

器件型号:TPS7A39
主题中讨论的其他器件:TPS65131

您好!

您能否向我推荐一个具有对称输出的简单输入电压稳压器? 我将使用它来生成一个+/- 12V 电压、用于设计壁挂式充电箱。 不久前、我使用了一款归类为 LDO 的电压稳压器 TPSxxx、该稳压器只需要一个5V 输入、并且通过一个简单的电阻分压器来传输 FB 信号、它可以生成+/-Vset 输出。 我的确使用了它、它运行得很好、但我不记得器件代码、而且我无法访问以前的设计。 您能推荐我一个吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    您能否确认您需要电源转换器从单个+5V 输入生成+/- 12V 电压?  如果是、这将不是 LDO、而是某种类型的升压电源。  LDO 无法改变输入端的极性、只能将 Vin 降低到 Vout 上的其他值(极性相同)。

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Stephen,

    感谢您的响应、我知道这不是 LDO、但当我从 Mouser 购买时、它被归类为 LDO -尽管它显然不是 LDO。 在任何情况下、元件的数量都非常少;我只需要在 FB 信号的输出端使用一个电阻分压器。 您能否推荐一个可接受5V 输入并生成+/-12V 输出的器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    它似乎是 TPS65131的模块化版本。  我将此邮件发送给拥有 TPS65131的小组、他们应该能够进一步帮助您。

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    根据您的描述、我认为 TPS65131生成+/-12V 电压和5V 输入的最佳选择。 输出电压将通过电阻分压器进行调节。

    TPS65131数据表、产品信息和支持| TI.com

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

    我设法获得了所用组件的器件型号、即 LM27762DSSR。 遗憾的是、它无法在输出端生成12V 电压、但他们提供的选项是我要选择的选项。 我将使用 TPS65131开始我的设计。

    谢谢。