This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF35-Q1:SOT23封装提供5V 版本

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: REF35-Q1, REF35

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1349528/ref35-q1-5v-version-on-sot23-package-availability

器件型号:REF35-Q1
主题中讨论的其他器件: REF35

您好

我们想对汽车设计使用采用 SOT23封装的 REF35-Q1 5V 版本、即 REF35500QDBVRQ1

数据表和 TI 库存显示此版本为预发布版。

该版本何时提供?

我们接近于 DV 测试、如果我们能掌握这个器件的任何样本、那将是非常好的结果。

是否提供了  REF35500QDBVRQ1的样片?

另一个选择可能是选择非汽车类 REF35进行 DV 测试、即 REF3500QDBVR 。

这是一种有效的方法吗? 除了 AEC-Q 之外、REF35和 REF35-Q1是否是相同的器件?例如、相同的芯片、但测试/制造流程不同、无法满足 AEC-Q?

渐变

/约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johan:

    我将通过电子邮件与您联系。

    谢谢。此致、

    Shridhar。