请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5085-Q1 主题中讨论的其他器件:LM5085
我尝试使用 LTspice 中的 PSPICE .lib 文件(LM5085_TRAS)来模拟一个降压转换器、结果显示一个错误、显示"Analysis:Time step too small;time= 1.26758e-11、timepe = 1.25e-19:node "U1:22:1:4"出现故障。 即使我尝试使用典型应用中提到的器件来运行仿真、也收到此消息(数据表部分的8.2)。 您能帮我解决这个问题吗? 您还能建议我应该对我的电路进行哪些更改才能使它正常工作。