This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5085-Q1:LTspice 仿真中的误差

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1349312/lm5085-q1-error-in-simulation-in-ltspice

器件型号:LM5085-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5085

我尝试使用 LTspice 中的 PSPICE .lib 文件(LM5085_TRAS)来模拟一个降压转换器、结果显示一个错误、显示"Analysis:Time step too small;time= 1.26758e-11、timepe = 1.25e-19:node "U1:22:1:4"出现故障。 即使我尝试使用典型应用中提到的器件来运行仿真、也收到此消息(数据表部分的8.2)。 您能帮我解决这个问题吗? 您还能建议我应该对我的电路进行哪些更改才能使它正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Murtuza  

    很抱歉、TI 不允许安装/使用 LTSPICE。  我想这与一些仿真选项有关、但我不确定。  

    - EL