This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65217:TPS65217锁定

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1349579/tps65217-tps65217-locking-up

器件型号:TPS65217

我使用 BeagleBone Black 设计和 PMIC 产品说明书设计了定制 PCB。 我通过 AC 和 USB 引脚为 PMIC 供电、当输入功率出现波动或电源断电1-2秒时、PMIC 会崩溃、但如果电源开启和关闭超过10秒、它可以正常工作而不会被锁定。 当我按下 PB_IN 按钮时、PMIC 会返回正常状态。 如何在不按下 PB_IN 按钮的情况下使其恢复正常? 如何防止 PMIC 崩溃?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ertugrul:

    以下文档介绍了欠压条件的解决方案。

    为防止输入电压欠压而设计强大的 TPS65217系统 (解决方案将取决于您的电池配置)

    如果您看到输入波动、我会再次检查输入源是否过载、从而确保输入电压下降。

    导致此 PMIC 唤醒事件的方法有限、如下所示:

    如果交流或 USB 输入降至低电压、但电压不足以复位器件的数字内核、则可能会出现问题。 如果您看到电压降至 UVLO 以下的输入波动、应首先解决该问题以提高器件性能。

    此致、

    詹姆斯