您好!
BQ24610充电正常、但状态指示灯工作不正常。 有三个指示灯:电源指示灯、充电指示灯和充电完成指示灯。 当前的问题是充电完成指示灯有时不亮或者过长时间熄灭。 根据手册、充电指示灯和充电完成指示灯均因以下几个原因而熄灭:充电暂停、计时器故障、过压、睡眠和电池不存在。 目前、充电暂停与温度有关、不能过高或过低。 测试电压与正常电压没有差别、但可以排除电池已连续插入这一情况、因此可以排除该情况。 如果存在过压、则可能不存在。 使用24V 电源,电源没有明显波动,而且,它是由几个部分充电,一些正常,有的异常。 电路板参数大致相同、如果器件处于睡眠模式、则不会在电源条件下触发。 它只会在电源断开时被触发、所以这很可能是这个计数器的问题。
目前、带有正常测试指示灯的 TTC 引脚为0V、而带有充电完成指示灯(未亮起)的 TTC 引脚的电压为1.25V。 问题在于大容量锂电池,小容量电池没有问题。 是不是计数器有问题?
还有一个关于安全快速充电时间的问题、比如说当我快速充电的时候、3A、它设为5小时、这个安全快速充电的时间就是5小时。 如果在5小时内充满电、则所有指示灯均正常。 如果电池在5小时后未充满电、或未达到恒压充电阈值、将停止充电。 我不知道自己的理解、对吧?
原理图如下所示:


谢谢!