This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM33625:结温

Guru**** 2562630 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR43620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1349074/tpsm33625-junction-temp

器件型号:TPSM33625
主题中讨论的其他器件:LMR43620

客户正在网络工具上进行仿真。 因此,Tj 数据可能大于100度。 无法满足设计要求。

您是否有任何测量信息。 作为参考? 谢谢。  

此致

布赖恩  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、您能告诉我电源条件并提供所用的 WB 设计参数吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     环境温度:85度,设计的热降额= 80%,

    VIN:21.6~26.4V

    输出电压:5V/1.23A

    TJ < 100度(Tj 降额80%=>125*0.8=100度时的降额)

    热 TJ 的仿真结果为97度。 温度接近100度。  

     当电流为最大电流时、它应高于120度。  

    e2e.ti.com/.../TPSM33625_5F00_Vin24-_5F00_Vo-5V-1.24A--TA_3D00_85-TJ_3D00_97_5F00_DELTx.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    我们在以下条件下测量了101摄氏度的外壳温度:

    24Vin、5Vout、负载= 1.25A、Tamb=85°C

    如果最大电流高于125摄氏度、则是正确的、应用需要降额。

    如果这对您的应用不起作用、请考虑使用 LMR43620。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。  

    在 LMR43620中、图显示环境温度为27°C 时的55°。

    在85°C 的环境温度下、温度已超过110°C、不是吗? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、但 LMR 的额定结温为150、而 TPSM 的额定电压为125。