This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51052B:max20356的替代品

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ51052B, BQ25180, BQ51050B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1349553/bq51052b-replacement-for-max20356

器件型号:BQ51052B
主题中讨论的其他器件: BQ51050BBQ25180

大家好、

我正在寻找一个替换 max20356。

该应用是 LED OHR 的电源解决方案(需要极快的瞬态响应)。

交叉参考工具显示了  BQ51052B、但我不确定这是否是最佳解决方案。
您会在这里推荐什么?

Br、
斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯特凡

    ·海 BQ51050B 是一款无线电源电池充电器、不是很适合。 max20356看起来更像 BQ25180 / 181。 但是 MAX20356是一款功能丰富的大型器件、而且没有单一的 IC 解决方案。