This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24170:有关减小泄漏电流的问题

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1348508/bq24170-question-about-reducing-leakage-current

器件型号:BQ24170

尊敬的 TI 专家:

我的客户正在尝试减小 BQ24170的泄漏电流、他们进行了一些测试。

您能否检查最远的测试是否可用以及是否可以应用下一个 PCB 版本?

首先请参考以下原理图;

1.他们移除了 R33 ->降低了1.1uA。 ->可以删除吗?

2.他们删除了 R32 ->降低了12.1uA ->可以删除吗? 我在参考原理图中找不到此电阻器。

3.他们删除了 R24、R22 ->降低了2uA ->可以删除吗?

4.他们删除了 Q6 ->降低了7.1uA ->可以删除吗?

4-1. 在连接 Q6和 R18nA 的情况下、它们可以看到7.1uA 的泄漏电流。

4-2. 它们会在连接 Q6和 R18 50k Ω 的情况下看到8uA 的泄漏电流。

4-3.  在连接 Q6且 R18为10M Ω 的情况下、它们会看到0.5uA 的泄漏电流。

->因此、如果我无法删除 Q6、请检查 R18电阻器的最佳值。

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    关于第1条、第  需要10 Ω 和0.1uF 创建的低通滤波器。  它对 IQ 的影响极小。

    关于2点,我不知道。  我不明白它的目的。  这部分太老了,没有人可以问。  它在5V 输入 EVM 上未使用、但在12V 输入上使用。  我建议保留它。

    关于3、R22是用于测量充电电流的感应电阻器。  是必填项。

    关于4、Q6是以 V_CHARGE 将电池连接到系统负载的电池 FET。  如果系统能够承受二极管压降、则可以使用肖特基二极管代替。  如果在 V_CHARGE 引脚上未连接负载或该负载不打算仅由电池供电、则可以移除 Q6。

    关于4.x、仅1S 应用需要10k 的 R18。  按照3S EVM、它可以替换为1m Ω。

    此致、

    杰夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的支持、希望您的周末过得愉快。

    我的客户对您的答案还有一些问题。 您能检查一下吗?

    关于4、Q6是以 V_CHARGE 将电池连接到系统负载的电池 FET。  如果系统能够承受二极管压降、则可以使用肖特基二极管代替。  如果在 V_CHARGE 引脚上未连接负载或该负载不打算仅由电池供电、则可以移除 Q6。

    -> Coul 您提供的原理图替换为肖特基和 Q6删除? 哈德写的示意图对我来说也很好。

    关于4.x、仅1S 应用需要10k 的 R18。  按照3S EVM、它可以替换为1m Ω。

    ->我的客户使用2S1P 电池。 在这种情况下、R18的值如何?

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    关于1、  


    关于2、R18可以是1 m Ω 或开路。

    此致、

    杰夫