This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:BQ25798充电问题

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25798, BQSTUDIO, USB2ANY, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1337256/bq25798-bq25798-charging-issue

器件型号:BQ25798
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOUSB2ANYEV2400

您好,

当 BQ25798未连接到锂电池时、约8.4V 的锯齿波原本是正常波形、会表现出上下跳变现象、类似于定期工作和停止、有些波形可能具有更快的周期、而另一些波形可能具有较慢的周期。 当连接到锂电池进行充电时、一些电池将得到改善、而其他电池将保持其原始状态。 我不知道是什么原因导致了这种现象、但它不会影响充电和通信、只有在空载时才会发生。 100件中有20件有这种类型的问题、原理图和波形图如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeno:

    在没有电池并且由于 TS 故障或 CE 引脚或位而未禁用充电的情况下、预计 SYS 引脚上的 BATREG 和 SYSMIN 之间会出现锯齿波形。  BAT 引脚可以看到2.5V 和 BATREG 之间的波形。  如果禁用充电、锯齿波形会消失。  

    无论 D+/D-检测到什么、ILIM_HIZ 都将输入电流限制为500mA。 它对您的负载来说足够了吗? 似乎您已连接到 USB-C 控制器一段时间。  充电器 VBUS 引脚波形是什么样的?  

    您是否能够使用 BQSTUDIO 和 EV2400盒或者 TI 充电器 GUI 和 USB2ANY 盒从充电器提供 I2C 寄存器转储?  充电器具有状态寄存器和故障寄存器、可报告当前状态和过去的故障/状态。  故障寄存器在读取后清除、因此请仅读取一次。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jeff G ö,

    芯片焊接温度过高是否会导致该问题? 焊接温度是300度,时间稍长。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeno:

    没有300度温度下的焊接数据。  请提供12C 寄存器转储。

    此致、

    杰夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jeff G ö,

    IIC 读数寄存器的电压值与测试波形同步。

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeno:

    好的。  我仍然需要寄存器转储。

    此致、

    杰夫