This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM828512:关于环路图仿真

Guru**** 2586055 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM828302, TPSM8287A06, TPSM82813, TPSM82866A, TPSM82823, TPSM828512, TPSM82816

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1348820/tpsm828512-about-loop-plot-simulation

器件型号:TPSM828512
主题中讨论的其他器件:TPSM8287A06TPSM82813、TPSM82866ATPSM82823、、 TPSM82816和 TPSM828302

大家好、

我们的客户正在考虑以下模块、其中输入电压=5V 到输出电压=1.0V~1.8V/1~2A 电源。 他们想知道是否有交流分析仿真模型。

 

TPSM8287A06

 TPSM82813/6

TPSM82866A

 TPSM82823

TPSM828512

 

这些器件中是否有某种波特图仿真方法? 我只能找到 TPSM82816和 TPSM8287A06的 WEBENCH 仿真以及仅 PSpice 瞬态模型。

此致、

teritama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teritama:

    我认为、在  Vin=5V 至 OUT=1.0V~1.8V/1~2A 的工作条件下、TPSM828302/3或 TPSM828512将是正确的选择。 我们没有 TPSM828512的交流模型。

    客户是否能够使用 SIMPLIS 进行仿真? 我们有一个适用于 TPSM828302/3的 SIMPLIS 模型。 因此可以在此模型上运行 AC SIM。

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    感谢您的回复。

    客户想要 SS 可调节产品。 因此、他们也会考虑使用 TPSM82816和 TPSM82813。
    包括这些器件、您是否计划在将来通过 PSpice 发布 AC SIM 模型?

    >客户是否能够使用 SIMPLIS 进行模拟? 我们有一个适用于 TPSM828302/3的 SIMPLIS 模型。 因此可以在此模型上运行 AC SIM。

    ⇒它们仅使用 PSpice、因此无法使用该工具、但这些信息对我们很有帮助。 您是否只有 TPSM8302/3拥有 SIMPLIS 模型? 如果我们需要 SIMPLIS 模型、在 E2E 上请求这些模型是不是很重要?

    此致、

    teritama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teritama:

    我们没有用于 TPSM82816和 TPSM82813的交流仿真模型 。  

    除了 PSPICE 之外、我们还为新器件发布了 SIMPLIS。 对于 TPSM828302/3、型号将很快在产品页面上发布。

    如果您找不到特定器件的模型、您可以在 E2E 上查看、看看我们 内部是否碰巧有一个模型。

    此致、

    瓦伦