This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5521:通过外部 FET 调制 LED 输出。

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5521, LP5811
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1344959/lp5521-modulating-led-output-with-external-fet

器件型号:LP5521
主题中讨论的其他器件: LP5811

您好!  

我们将使用 LP5521来驱动3个 LED、如下所示。 将使用外部 MOSFET 对 R 通道上的 LED 进行调制开/关。  

从数据表中可以看出、在以下条件下支持这一点:  

1.当 R 输出上的 LED 被 FET 断开时、R 上的电压将上升、电荷泵可能被启用。 可以使用配置08h 位2 R_to_BATT、将其限制为 Vdd (1x)。

2.当 R 输出上的 LED 重新连接时,可能会出现一个短暂的环路,其中 R 电流高于设定值,而 R 上的电压降回到控制之下。

希望所附图片能够正常工作、但如果不能、则电路将是:  

LP5521 => R PORT => LED => NMOS =>接地

谢谢。  

标记。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    实际上、我没有弄清楚您的问题。

    对于您的连接、我也不明白您为什么要使用外部 FET 来控制它。

    基于我的理解、我认为如果您仅串联一个 MOSFET、该 FET 的功能与 PWM 调光相同。 能否详细说明您需要串联 MOSFET 的原因?

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jared,我缓解了,我实际上没有提出一个问题,抱歉:-)

    为什么要使用外部 FET? =>我们需要能够精确地控制 LED 在时域中的操作。 包括38KHz 的开/关调制、这对于 LP5521来说太快了。  

    实际上、我们只是将 LP55211用作通道 R 上的可编程电流源、而我们使用外部 FET 来开启和关闭该电流源。  

    我的问题是、LP5521是否支持在此模式下运行?  

    我很感激我们可以 通过用定制/分立电路替换 LP5521来解决这个问题、但为了满足这一要求、另外2个 LED (G 和 B)的驱动器要大得多。 我们需要非常小的占用空间。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    很抱歉这么晚才回复。 我认为这应该是可能的。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jared。 您能看到它无法正常工作的任何原因吗?

    如前所述、我能看到的唯一问题是从 FET 关断到 FET 导通时 LED 上可能存在小电压尖峰。

    IC 中是否有任何可能捕获的 LED 开路故障检测电路。 移出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    请给我一些时间,因为我现在很不好,我会尽快回到你。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    很抱歉迟到了回复。

    实际上、LP5521没有 LED 开路保护。 您能否捕获一些波形以帮助我找到问题?

    或者、我推荐您使用 下一代 LP5521 LP5811、因为 LP5811具有 LOD 保护功能、且性能优于 LP5521。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了清除、我不希望 IC 显示 LED 开路故障。 当我们使用外部 FET 以38kHz 的频率进行调制时、这将导致一个问题。  

    我将重写以下情况:  

    我们需要能够 在时域中精确地控制通道 R 上的 LED、方法是以自定义模式以38kHz 的频率将其打开和关闭。  

    2.我们要将 LP5521配置为在通道 R (例如5mA)上驱动固定电流。 然后使用外部 FET 控制 LED 的开/关。

    3.我可以看到、当我们关闭 FET 时、通道 R 上的电压将上升至接近 VBATT。 我们打开 FET 时、需要一小段时间才能将其降至5mA 的正确电压。 因此、当 FET 从关断变为导通时、我们可能会看到短暂的高电流尖峰。 这是正常的。   

    4.我正在寻找一些确认、以确认 LP5521内部没有 LED 开路故障电路、这将在我们使用 FET 时禁用通道 R。 无论外部 FET 是导通还是关断、我们都希望 LP5521保持驱动通道 R。  

    否、我将尝试回答您可能遇到的一些问题:  

    a:为什么不设计或者用其他的、只是一个恒流源的芯片呢? =>我们需要非常小的封装尺寸、并希望在正常模式下使用通道 G 和 B。  

    B.我们看到的问题是什么? 目前没有问题,我们的电路在我们发言时正在进行原型设计。 在我们过度投资于此解决方案之前、我们正在寻找有关内部运行情况的确认信息。 我想您已经确认没有开路 LED 故障检测、这是好的。  

    c. LP5811? 这并不好。我们需要38kHz 的精确计时控制。

    我的问题:  

    *在我们关闭 FET 再重新开启时、LP5521中是否存在任何可能导致问题的故障模式?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    请参考以下评论以获取我的答案:

    首先、我可以看到 LP5811的封装尺寸比 LP5521小。

    2.实际上,正如你所说的,目前没有问题。 我认为我这方面应该没有问题。 我有一些问题、因为我认为您一开始就遇到了一些问题。

    3.对于您的精确计时控制,我不确定您的模式是什么。 您能告诉我它是什么样的吗? 由于 LP5811具有内部程序动画功能、因此它可能可以帮助您确定时序控制。

    总之、我认为 LP5811将是比 LP5521更好的解决方案。

    最后一个问题、LP5521有任何问题吗? 我很想、请给我一些时间在 EVM 电路板上进行测试。 可能需要几天时间。 感谢您的耐心等待。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您抽出宝贵的时间观看此培训视频。
    我很高兴您没有看到 LP5521有任何问题。
    一旦我构建了我们的原型板、我就会告诉您测试的结果。

    非常感谢您对较新的 LP5811器件的建议。 但我认为我们最好坚持使用 LP5521。
    如果我误解了一些事情、那么这些就是

    1.我同意新型 LP5811上的 IC 封装更小:
    LP5521TM:2.09mm x 1.73mm = 3.6mm2
    LP5811xYBHR:1.84mm x 1.43mm = 2.6mm2
    但是、需要外部电感器和更大的电容器会显著增加占用空间。
    作为一个解决方案、我认为 LP5521更小。

    2.我们的时序要求之一是以38kHz 的频率开启和关闭 LED。
    即在13.1us 时打开、在13.1us 时关闭。
    它看起来是 LP5811打开和关闭 LED 的最快速度、其动画块为24kHz。

    3.如果 LP5811的故障检测功能关闭通道,这会阻止我们使用外部 FET。
    如上所述、我们将不得不使用动画功能、这些功能对于我们来说太慢了。

    你怎么看?

    标记。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    感谢您的详细讲解!

    对于第一个问题、我能知道您的输入电压是多少吗?

    2.是的,如果时间要求很严格,我觉得只能用外部的 FET 来实现。

    3、实际上 LP5811有一个禁用 LOD 行为的选项、因此我认为 LOD 保护不会影响它。

    期待您的测试结果、希望您做得好!

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.我想我能猜到大家在做什么、不幸的是、我们需要继续改进。 输入电压为锂电池 Vin、电压低至3V。 我们不需要为 IR LED 增加电压(LP5521红色通道可让我们固定 R 通道上的 VBATT)、不幸的是、当我们降低到3V 时、其他颜色需要增加电压。

    2.同意。

    3.我 第一次没有在数据表中找到它。 LP5811可能仍然是一个不错的选择。 谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    感谢您的快速反馈!

    期待您的测试结果。 BTW、如果您不介意、我先关闭这个 e2e、但是如果您有任何疑问、请随时通过电子邮件(jared-zhou@ti.com)与我联系。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared、如果可能、我将在明天或周四向此主题添加测试结果、然后关闭此 TT。 这样此主题的其他关注者就会知道结果。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然可以!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经建立和测试了8个原型电路,所有工作正常。 调制与外部 FET 正常工作。 似乎不存在任何竞态条件-可以按任一顺序启用外部 FET 和 LP5521。 感谢您对此提供的帮助。