This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92200:检查 TPS92200是否可支持13.5V 输入和13.2V 输出

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS922053, TPS92200, TPS922052, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1336080/tps92200-check-if-tps92200-could-support-13-5v-input-and-13-2v-output

器件型号:TPS92200
主题中讨论的其他器件: TPS922052、TPS922053 TL431

大家好、

您可以帮助检查 TPS92200D1是否支持输入= 13.5V 和输出= 13.2V、输出电流约为300mA~500mA。 输入电压和输出电压的值限制是什么? 如果此处有其他合适的器件推荐、客户希望使用此器件来驱动摄像头 LED? 终端设备是智能割草机。 非常感谢您的支持检查。

此致

Jie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:

    我目前不在办公室。 我明天会给你答复。 感谢您的理解。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:

    我能否理解为什么客户使用13.5V 作为输入电压? 这是我 通常不会 遇到的输入电压值。 该值是否有任何变化?  

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    由于客户在 LED 驱动器器件之前具有直流/直流转换器、对于直流/直流输出、他们需要连接到风扇(最大电压为13.8V)和 LED 驱动器器件。 由于 TPS92200的输出端有4个 LED、最大电压3.2V*4=13.2V (最小电压3.1V*4=12.4V)、且满足要求、使输入电压介于13.2V~13.8V 之间、因此客户选择13.5V 作为输入。  

    如果我们的器件无法满足上述条件、那么我们的器件能否支持24V 输入电压(6节电池电压)、而使用500mA 连续输出电流(客户会使用输出电流的模拟调节)、这种工作条件下的效率是多少? 客户担心散热问题。 非常感谢您帮助检查。

    此致

    Jie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:

    我懂了。

    在此13.5V 和13.2V 输出条件下、您不应使用 TPS92200。 请参阅  TPS92200数据表中的第7.3.6节"最大占空比"。 它指出 TPS92200器件的最大占空比能够提高到99%(典型值)。 您还可以在  数据表中的第6.6节"时序要求"中找到此规格。 因此、13.5Vin 和13.2Vout 条件处于最大占空比的边缘(如果我们考虑效率、则甚至超过规格)。

    如果我们的设备无法满足上述条件,那么我们的设备是否能够支持24V 输入电压(6节电池电压),并使用500mA 持续输出电流(客户可以使用输出电流的模拟调节),在这种工作条件下效率如何? 客户担心散热问题。 非常感谢您帮助检查。

    6节电池的电压范围是多少?

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    输入电压范围为18V~25V。

    此致

    Jie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:

       如果设计正确、TPS92200可在 Vin = 18V-25V、Vout = 13.2V 的条件下工作。

    如果热性能是个问题、则客户可以考虑 TPS922052/TPS922053来降低结至环境热阻。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    由于客户更改了电源轨设计、他们决定为 TPS92200提供12V 输入、因此我建议他们在这种情况下使用2个 TPS92200、每个输出有2个 LED (输出电压在6.2V~6.4V 之间)、共4个 LED、输出电流为300mA。 下面是客户原理图设计、您能帮助介绍一下客户原理图设计吗? 再次感谢您的支持。

    e2e.ti.com/.../TPS92200_5F00_sch.pdf

    此致

    Jie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:

    我目前不在办公室。 我将在下星期一回复您。 感谢您的理解。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:

    请参考我的以下评论:

    • 请使用较小的电感器。 请注意、"对于 TPS92200、TI 建议电感器电流纹波大于300 mA、以确保环路稳定性。 如果计算得出的电感器电流纹波小于300 mA、TI 建议使用较小的电感器。" 有关这些信息、您可以参阅数据表中的第8.2.1节。
    • 如果  需要满足上述300mA 电感器电流纹波要求、 客户是否可以在未放置输出电容器的情况下接受如此大的输出电流纹波? 如果没有、请让他们添加一些输出电容器。
    • 我看到客户目前在设计中使用一个 TL431来提供基准模拟电压。 客户是否希望使用 TL431来微调每个驱动器的输出电流? 如果没有、我建议客户使用 TPS92200 D2  版本、因为如果使用 TPS92200、TL431电路的1.2V 输出也会带来一些变化 D1 修补程序版本。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    由于在正常工作条件下、客户会保持输出电流= 350mA 来驱动 LED (LED 峰值电流为500mA)、那么如果系统电流应限制在500mA、那么是否可以 L=6.2V*(13.2V-6.2V)/(13.2V*0.3*0.5A* 1MHz)=22uH、您能帮忙 检查这个计算是否正确吗?

    或者、如果客户可以选择更小的电感器、您可以先分享一个电容器值吗?  

    由于客户需要使用模拟调光来使用电压将输出电流设置为350mA、因此我们建议他们使用 TPS92200D1。 似乎 TPS92200D2不支持模拟调光。 如果客户仍需要使用 TPS92200D1、我们可以建议他们在其系统中使用更高精度的 TL431。

    客户方面还有一个问题、如果考虑将 输入电压更改为24V、并在输出侧使用4个 LED (12.4V~13.2V)、那么电感值 L=13.2V*(24V-13.2 1MHz)/(24*0.3*0.5A*LED)=40uH?  

    再次感谢您支持再次检查.

    此致

    Jie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:

    关于这两种计算、请注意 "对于 TPS92200、TI 建议电感器电流纹波大于300 mA、以确保环路稳定性。 如果计算得出的电感器电流纹波小于300 mA、TI 建议使用较小的电感器。" 客户应使用电感电流纹波> 300mA 进行计算。      有关> 300mA 电感器电流纹波和 K_IND 参数的注意事项、请参阅此 E2E 主题。

    由于客户需要使用模拟调光来使用电压将输出电流设置为350mA,因此我们建议他们使用 TPS92200D1。 似乎 TPS92200D2不支持模拟调光。 如果客户仍需要使用 TPS92200D1、我们可以建议他们在其系统中使用更高精度的 TL431。

    实际上、TPS92200D2还可以支持模拟调光。

    此致、

    周老师