This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62903-Q1:开关频率设置

Guru**** 2578985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1345656/tps62903-q1-switching-frequency-setting

器件型号:TPS62903-Q1

您好!

我们在设计中使用了 TPS62903QRYTRQ1降压转换器。 数据表中给出了该参数、其中2MHz 或1MHz 是开关频率。

如何设置此降压转换器的开关频率?

请提供帮助。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生!

    通过在所示的数据表中将 MODE/S-CONF 引脚设置为8.3.1、可以选择1MHz 或2.5MHz 的 Fsw:  

    谢谢

    科林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该设计是否正确? 请验证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kiran:

    看起来还不错。

    谢谢

    科林