This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28710:器件随机进入关断模式

Guru**** 2502515 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1347822/ucc28710-device-entering-shutdown-mode-randomly

器件型号:UCC28710
主题中讨论的其他器件: PMP11185

您好!  

我们有一个基于 PMP11185并使用 UCC28710的设计。 此设计旨在实现为小型 BLDC 逆变器供电的5V/2A 输出。 我们的电源设计与 PMP11185几乎相同、包括 Wurth 变压器。

我们注意到、我们随机地将5V 输出松散几毫秒、这当然会导致逆变器中发生复位。 我们认为问题不在于噪声或布局、因为我们之前使用过5V/1A 正常运行的 UCC28710器件。

下图显示了黄色迹线 VDD (UCC28170的引脚1)。 在大约1.5ms 时、它向 FET 发出一个脉冲、然后进入关断模式、并在 VDD 低于8.7V 时重新启动。 VDD 上有一个1uF 的电容器、可以清楚地进入关断模式、允许 VDD 在重新启动之前衰减到8.7V。

其他通道为绿色(CS)、蓝色(VAUX 绕组)、紫色(VS)

我们已经检查了我们可以考虑的几乎每一个条件、以便确定 UCC28710中发生故障的原因。

例如、下图显示绿色(CS)、蓝色(辅助绕组)和黄色(VDD)、我们注意到 CS 线路上几乎没有噪声、没有尖峰和小振铃。

我们改变了许多参数、包括高达10uF 的 VDD 电容器(当前为1uF)大小以及 VS 电阻器对。 我们在 CS 和 VS 引脚上有小的4.7pF 电容(以防出现任何噪声)。

我们已经详细地遵循 SLUA783.pdf 并检查了我们所能做的几乎所有操作、例如下面的情况显示了紫色(VS)和蓝色(CS)线、我们认为没有像跳过的谷底和 T_ON 值很低这样的均匀条件。

下图显示了紫色(VAUX)、蓝色(CS)、黄色(VDD)、绿色是来自5V 电源轨的电流。

我们在这里看到的唯一可能的情况是、我们可能违反了 SLUA783第6.2条"通过 TVS 缓冲器实现非常快速的谐振衰减"。 在下面的紫色迹线(VAUX)中有一个与第6.2条相对应的小缺口、但这应该微不足道。

来自 TI 的任何人都可以提供帮助吗?并且可能建议器件随机进入 SHUTDOWN 模式然后重新启动的原因。 我们知道其中有一个原因(例如、某些 EMI 或逆变器噪声突然与采样窗口一致)、否则我们将难以确定。

我们可以检查的任何帮助、想法或事项都很好。 如果这也有帮助、我们乐意对特定测试用例进行更详细的示波器捕获。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您与我们联系。

    1.我认为 Vdd 引脚上的1uF 似乎更小。 但是、由于您已经尝试将电容值增加到10uF、因此两种情况下的保持操作存在任何差异。 您可以放置一个47uF、以查看这对情况是否有帮助。

    2.可能从"DC1M"看,AUX 和 CS 引脚信号的探头设置中有1MHz 带宽。 建议在可以看到噪声影响的情况下、将探头保持在全带宽。

    3.4.7pf 在 CS 和 Vs 上应该可以。 CS 引脚延迟也可高达100ns。 建议 VS 引脚具有尽可能低的电容(小于10pF 的 tan)。

    4.我部分同意应用手册第6.2节的结果中所示的慢速钳位二极管不会 影响这一点。 我认为当逆变器工作时、该问题可能涉及 Vs 引脚上的噪声。 需要检查的一点是关闭点的 FSW、FSW 大于最大值。 受 IC 的支持、那么可能会由于 Vs 将控制器驱动到 OVP 而导致不稳定。  

    5.您还可以尝试在使用和不使用逆变器(仅使用电阻器负载)连接的情况下检查运行情况。

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Harish

    1.我们注意到 UCC28710的数据表显示 VDD 电容器的最大值为1uF、我们尝试了10uF、我们需要考虑47uF。 我认为 UCC28710器件正在关断期间对 VDD 电容放电、这不是 VDD 电容对于我们的应用而言太小的情况。 如果我们 FIT 1uF、则衰减和重新启动会在几毫秒内发生、如果我们拟合10uF 电容器、则衰减和重新启动会花费500ms。

    2.对于不佳的图像、很抱歉、带宽限制仅在我们的电流钳位探头(绿色)上、而不是信号探头上。

    4.关断事件发生前的最佳容限为辅助绕组上间隔约为13uS 的三个脉冲、Fsw 为77KHz。

    5.该器件在连接到逆变器时出现此问题、电阻负载没有出现此问题。

    今天、我们将重点介绍 Vs 引脚、并尽可能进行一些详细的测量。

    再次感谢您的支持。

    太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stomp. 哈里什在一周的剩余时间里不在办公室,但我会监视这一职位,以防你需要支持,然后他回来。

    此致、

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Harish (和 Ray)、

    可能由于将控制器驱动到 OVP[/报价]而出现不稳定问题

    经过一些调查、我们在 RS1和 RS2之间的 PCB 上有一个轨道、很可能是精确调整后的长度、以拾取从高压直流母线到逆变器的噪声。  

    虽然此设计在运行期间看上去一切正常、但我们怀疑逆变器噪声耦合到 VS 中并随机导致 UCC28710器件立即关断。

    修复是一个小的改变,以改变轨道石榴,现在似乎是完美的运行。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的帮助。 您的问题已得到解决。

    此致、

    哈里什