This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54425:放置在 TPS54425输出环路处的 FB 或 CAP's 是否会影响 TPS54425's 相位裕度?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54425, TPS62914, TPS62913

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1349217/tps54425-does-fb-or-cap-s-placement-at-output-loop-of-tps54425-affect-tps54425-s-phase-margine

器件型号:TPS54425
主题中讨论的其他器件: TPS62914TPS62913

团队问候

在前位 E2E 支持中、我获得了以下 URL。
www.ti.com/.../slva546.pdf
我发现重要的一点是如何选择反馈环路内的器件。

[问题]--------
如果上述值为真、则将 FB 或三端电容器放置在反馈回路的外部没问题、对吧?
----------------

现在、我们正在考虑以下电路和器件。
请参考 belllow 信息来回答上述问题。

12Vin => TPS54425 (5Vout)+{FB 或3端子电容}(※1)+ LDO (※2)
※1和※2将放置在 TPS54425的反馈环路之外。

※1
①BLM18KG601SN1D、148146711、1300mA => FB
②BLM18KG221SN1D、148146411、2200mA => FB
③BLM18PG121SN1D、140079421、2000mA => FB
④NFM18PC106D0J3L =>三端电容器

※2
LDO 的输入电容器为2.2uF。 我们将使用4个 LDO。
因此放置的总电容为8.8uF。

此致、

明石

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akashi:

    今天是周末、我的同事 Shipeng 下周同一时间再见。 感谢您的耐心等待。

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akashi:

    铁氧体磁珠和 LDO 位于环路外部、因此不会影响反馈。  

    顺便说一下、我们有 TPS62913和 TPS62914 (RTM 版)、这是集成 铁氧体磁珠滤波器补偿。 通过使用此器件、您可能不需要 LDO。

    谢谢。

    此致、

    石屏市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、石鹏

    谢谢您重播。
     ④NFM18PC106D0J3L 呢?  

    我想即使 FB 会变为④NFM18PC106D0J3L μ A、您的答案仍然不变。
    是否高于理解的正确程度?

    此致、

    明石

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akashi:

    可以。 任何 FB 都可以、因为它在环路外部。

    谢谢。

    此致、

    石屏市