This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65400:TPS65400的电压基准(VREF)设置

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1349366/tps65400-voltage-reference-vref-setting-for-tps65400

器件型号:TPS65400

尊敬的 TI 团队:

根据 PMIC TPS65400数据表、有4个开关稳压器(SW1、SW2、SW3、SW4)、PMBus 命令可设置 VREF (0.6V 至1.8V 的值)。

问题:SW1有4个 VREF、VREF1。 SW2为 VREF2、SW3为 VREF3、SW4为 VREF4。 则可能 需要基准电压。 示例: VREF1 =0.6V VREF2=0.8V 。

 

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lisa:

    感谢您的联系! 您能告诉我使用 TPS65400的终端设备或应用是什么吗?

    请通过页面选择输出轨、 VREF_COMMAND 命令用于设置所选输出的电压基准(VREF)。

    任何不清楚的信息、请随时告知我们。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lucia:

    感谢您的回答、数据中心交换机就是您的应用。