This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3407:24V/PWM 280mA 驱动器

Guru**** 2602775 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3407, TPS923652, TPS923653, TPS92200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1348328/lm3407-24v-280ma-pwm-led-driver

器件型号:LM3407
主题中讨论的其他器件: TPS923652TPS923653TPS92200

大家好、

如果使用280mA 来控制24V/LM3407 LED、它是否可行?  如果可能、是否有任何推荐的规格?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我知道吗、您希望您的输入电压是多少?

    此致、
    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    VIN 有两种电压: 24V 和 5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我目前不在办公室。 我将在下星期一回复您。 感谢您的理解。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    • 对于输入电压= 24V、输出电压= 24V @ 280mA 的情况、您需要一个降压/升压 LED 驱动器。 您可以查看 TPS923652 / TPS923653。
    • 对于 Vin = 24V、Vout = 5V @ 280mA 的情况、您需要一个降压 LED 驱动器。 您可以看看 TPS92200。 LM3407也是一个选择、但我在此推荐我们新的产品 TPS92200。

    此致、

    周老师