This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25730EVM:电流限制设置

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25730EVM, TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1349023/tps25730evm-current-limit-setting

器件型号:TPS25730EVM
主题中讨论的其他器件: TPS25750

您好!

我们正在 使用市电 USB-C 电源适配器(5V 至9V、3A)作为输入来测试 TPS25730EVM 的限流功能。

并输出到电子负载(使用 CR 模式、设置 R=5欧姆)、以消耗1.8A 电流。

TPS25730EVM 设置为:

1) 1) ADCIN1= 5V (解码0) Vmin

2) ADCIN2= 9V (解码1) Vmax

3) ADCIN3= 1A (解码1) 电流

4) 4) ADCIN4= 1.5A (解码0) Imax

通电时、电子负载为9V 和1.8A、因此我们是否需要进行其他设置以便消耗的电流停止在1.5A?

此外、我们注意到"cap_en"和"cap_mis" LED 没有亮起、表示能力不匹配、您能否建议使用一种方法来测试"cap_mis"和"cink_en"?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:  

    感谢您的联系。

    ADCIN 3和 ADCIN4有助于根据 PD 规范设置工作电流和最大电流。 数据表中的"8.3.13灌电流配置"部分提供了相关说明。 TPS25750不会根据 ADCIN1和 ADCIN2限制电流。  

    CAP_MIS - 当 PD 供电方能力不满足工作电流要求时、将设置"能力不匹配"位。 当工作电流设置为0A 时、不设置"能力不匹配"位。 请连接供电方产品<1A 以检查正在设置的位。

    Sink_EN - 开漏输出、灌电流路径启用指示器、可用于控制外部负载开关。 0:灌电流路径启用;1:灌电流路径禁用

    谢谢,

    舒巴