This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5810:复位寄存器

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5810, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1348440/lp5810-reset-register

器件型号:LP5810
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

各位专家、您好!

我的客户有如下问题。 你能回答一下吗?
1、关于复位寄存器(23h)、当它被写入"0x66"时、LP5810立即执行软件复位。 LP5810不发送 ACK。 是这样吗?
2.关于 EVM、USB2ANY 在发送复位命令后会发送一些时钟。 客户设计是否需要?

此致、
藤原市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    藤原佳

    请参阅以下评论:

    1、如果 LP5810寄存器确实被复位了,我觉得应该注意一下。

    2.我认为您需要的时钟取决于 I2C 的命令格式。 如果客户可以正确发送复位命令、我认为没有必要。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jared:

    关于问题1、我想知道当器件 在发出 ACK 之前收到 RESET 命令时、器件是否发出 ACK。 实际上、客户确认当器件刚刚在寄存器0x23中接收到0x66的数据、并且器件不发出 ACK (NACK)时、器件处于复位状态。 因此、客户认为这是正确的设备行为。

    关于问题2、我知道在将0x66的数据发送到寄存器0x23后、不需要发送时钟(如 EVM)。

    此致、
    藤原市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     藤原佳

    感谢您的详细答复。 是的、LP5810的行为正如您所说的。

    BR、Jared