This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36520:如果输出电流超过1.4A、输出电压将下降

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1350005/lmr36520-output-voltage-will-drop-if-output-current-exceed-1-4a

器件型号:LMR36520

 输入48V、输出24V、输出电流2A

我计算得出的电感值为37uH。

但我使用的电感器是33uH Isat 3.5A

我使用负载机的 CC 模式、固定电流为1A

输出电压为24V、输出电流为1A

电感器上的峰值电流为1.5A、峰峰值电流为985mA (图1)

没问题

但我使用负载机的 CC 模式并将电流固定为1.5A。

输出电压将降至14V、输出电流为1A

电感器的峰值电流为1.9A、峰峰值电流为850mA (图2)

这是什么问题?

输出压降、因为电感器提供的能量不足。

提供的能量不足。

电感器的电流波形应显示 DCM。

但我看到的是 CCM、这意味着电感器向电机提供

为什么?

图1

图2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mick:

    示波器显示您可以消耗1.5A 负载电流。 能否检查输出负载是否有功率限制?

    谢谢。

    理查德