This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:有关化学物质数据中电池电压平坦区域的问题

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1349804/bq27426-question-about-the-battery-voltage-flat-area-in-chem-data

器件型号:BQ27426

使用了新电池、执行黄金学习后、Chem Data 中的电压平坦区域范围为3679mV 至3803mV。

在电池逐渐老化的过程中、
1、FCC 将减小,电池平坦区域的电压范围,它会改变吗?
2、FCC 将会降低,电池平坦区域的电压范围是否会对应于电池容量的变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电压范围保持不变。 它不会随着电池老化而变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Dominik。

    谢谢你的答复。

    在电池逐渐老化的过程中、FCC 将下降、电池容量范围也将下降、对应于平坦区电压范围。 理解是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于 QMax 减小和 Ra 增大、FCC 将下降。 对于大多数化学物质(硅阳极除外)、无论老化程度如何、OCV (DOD、T)都保持不变。 电量监测计不直接使用平坦区(如果 OCV 测量值落入平坦区、则间接进行 QMax 更新不合格的情况除外)。