This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:太阳能电池板充电不一致

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1349987/bq25798-solar-panel-charging-not-working-consistently

器件型号:BQ25798

您好!

我们正在尝试将此器件用作连接太阳能电池板的电力系统的一部分。 当向面板施加外部太阳能时、我们并不总是在充电。

我们还在户外和大型舞台灯上进行了测试。 我们还没有看到室外测试可靠运行。 在室内用舞台灯,我们观察到了一个有趣的模式。 当我们快速在面板上安装舞台灯时、系统便能够开始充电、我们便会在示波器上的面板线路上记录电流。 但是、如果我们缓慢地将舞台灯置于面板上、则始终无法看到充电状态激活。 在这种情况下、可以在示波器上观察到电流的小峰值、很快耗散。 当我们在同一系统上将灯连接到尺寸更小的面板上时、也观察到了这种未充电状态。 因此、即使面板很大、当我们将其缓慢覆盖在上面时、它也不会激活充电。

我们也在论坛的建议下进行了这项测试:慢慢地把灯应用到太阳能电池板上,观察到没有充电。 面板上的左侧灯持续8分钟(以提示7分钟重置计时器)充电状态无变化

我们已经完成了大量调试、我们会查看每种状态并通过 GUI 记录了一些相关状态:

  • 在进行轻型充电时、尝试在 GUI 中查找可疑的情况、
    • 无灯
      • 无故障中断
      • 芯片配置
        • 启用充电、启用 ADC
    • 指示灯不能充电
      • 故障中断标志
        • pgflag int、acpresent flag int、vBus flag int、可怜的源 flag int、vbuss present flag int
      • 芯片配置 single-bit 寄存器
        • 启用充电、启用 ADC、
      • 充电器 single-bit
        • 使用电池 OVP 启用电池放电、
        • 使能端接
        • 忽略 ts
        • 启用 ILIM 引脚
      • ADC 总线读取4mA、ADC VBATT 3584mV、acdvac2 7006mV
    • 轻走了
      • 所有故障中断已清除
    • 快速充电灯光
      • 故障中断
        • 出现变化时标志会亮起、不指示标志的状态
        • 电源正常中断、充电标志中断、VBATT OVP 标志、Vidnum 标志、AC2存在标志、 VBUS 标志、VBUS 存在标志。
        • 当我们把它拿走的时候
          • 电源正常、充电、AC2存在、VBUS、 糟糕的电源 ,VBUS 存在
      • 芯片配置 single-bit
        • 启用 acdrv2 ,启用充电,启用 ADC
      • 充电器 single-bit
        • 使用 OVP 启用电池放电、启用端接、忽略 ts、启用 ilimb。 与不使用轻型外壳充电相同。
      • 注意到、当我们去除光源和不良源发生变化时、acdrv2正在消失。
        • 似乎接收到灯光就会禁用此功能。

以下是 GUI 中与这些不同状态相关联的一些图像:

无灯且无充电的默认状态:

状态、此状态会缓慢施加舞台灯、从而导致系统中没有实际充电。 您将注意到 HIZ 在以下故障充电状态下启用:

一种状态、在该状态下快速施加舞台灯、从而在系统中实现充分的充电。
TODO 从同事那里获取此 pic。

对于我们的默认配置,我们执行以下操作:

  • 发送复位 充电器命令
  • 禁用看门狗2寄存器
  • 禁用热敏电阻读数/要求
  • 启用 ADC
  • 禁用涓流充电计时器、预充电计时器和快速充电计时器
  • 将终端电流设置为40mA。
  • 将 VBAT 设置为低电平
  • 禁用 IINDPM
  • 将快速充电电流设置为5安
  • 将 vindp 设置为电池板电压
  • 摆脱 D+/D-
  • 设置 acdrv 和 iBus OCP
  • 将 OTG 电流限制设置为40mA
  • 为不佳源设置掩码
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    这里是充电状态下的 GUI 图像。 这是我们在任何时候都需要的东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、您好!

    如果您启用 MPPT、您会看到任何变化吗?

    此致、

    Christian。