This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1349660/bq76952-bq76952

器件型号:BQ76952

TI 团队您好  

我们将 BQ76952 IC 用于两轮和三轮车的48V BMS 应用。

在 BQ76952中、我们将使用 REG1 (3V3)和 REG2 (5伏) LDO 在 NORMAL 模式下运行电路

但进入深度睡眠模式时、必须将 REG 1设置为0伏并仅将 REG 2 LDO 设置为5伏。

但无法将 REG1设置为0伏。 (我们能够获得的最小值为1.8V)

您能帮助我、我们如何在睡眠模式下将 REG1设为0伏、

谢谢、此致

莫希特·阿加瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohit、

    您可以为此目的发送.gg 文件吗? 通常、为了在 DEEPSLEEP 期间使 LDO 保持开启状态、需要设置以下位:  

    设置:配置:电源配置[DPSLP_LDO]

    是否设置此值?

    您还能否测量流入 REGIN 和流出 LDO 的电流? 如果 LDO 的电流超过数据表规格、则其电压可能会降至0V 以保护器件。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    我正在从事这个项目。

    电源配置[DPSLP_LDO] 已置位。

    对此进行了补充-

    在正常运行中、我们将 REG12设置为0xFD [BQ76952_SetRegister (REG12Config 0xFD)]、从而将 REG1设置为3.3V、将 REG2设置为5V

    在进入睡眠模式之前、我们将其设置为0xF1  [BQ76952_SetRegister (REG12Config 0xF1)] 、这会将 REG1设置为1.8V。 根据数据表数据表、该值是准确的、

    如果我们通过发出命令0xF0来禁用 reg1、那么我们可以在 reg1上观察到先前的设置为3.3V

    在运行期间和进入睡眠模式之前、是否可以在 reg1上提供0V 电压并在 reg2上提供5V 电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Neetika,

    我现在理解这个问题、很抱歉! 我不明白我的第一个回应。 您能否共享您的.gg 文件?

    因此、为了阐明这一点、在进入 DEEPSLEEP 时、您希望 REG1为0V、REG2为5V、对吗?

    如果 REG1_EN 位设置为0、则应完全禁用 REG1、因此奇怪的是、情况并非如此。 您是否读回寄存器以确认写入寄存器已生效?

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙