This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5160-Q1:振铃噪声改进 RC 滤波器回顾

Guru**** 1456330 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5160
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1348262/lm5160-q1-ringing-noise-improvement-rc-filter-review

器件型号:LM5160-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5160

您好!

客户应用了具有 EMC 改进功能的变压器 RC 滤波器。

请查看有关 RC 滤波器应用的问题和注意事项。

1)变压器输出侧摆动、但次级电压无摆动。

2)问题和议题、以及所需的额外审查

原理图之前

在原理图之后

R313:0欧姆

BC315:10 μ F

R313:1欧姆

BC315:100nF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cho:

    您在输出端看到的纹波电压是正常的、不需要额外的 RC。  开关节点看起来稳定、纹波电压是电流流入和流出现有输出电容器的结果。  希望这对您有所帮助。

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的支持。

    客户使用 RC 滤波器来解决 CE 测试中超过4dB 的 EMC 问题。

    通过添加 RC 滤波器可解决超过4dB 的问题。

    客户询问 LM5160的运行是否存在由 RC 滤波器引起的任何问题。

    我们是否不必担心添加 RC 滤波器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cho:

    如果您参考 R305、C304、则使用缓冲电路没有问题。  需要确保 R305的额定耗散大于 C304*Vin^2*Fsw、其中 Fsw 为开关频率。

    希望这对您有所帮助。

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David:

    抱歉、我认为出现了错误、因为我没有在问题中详细说明。

    R313:1欧姆

    BC315:100nF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cho:

    就 LM5160而言、添加 R313不存在可靠性问题。  不过、因此损耗会更高。  如果客户对整体效率感到满意并且此设计符合规格、则可以将1欧姆电阻与初级电感串联。

    可能还有其他方法来解决此问题。  他们在次级上使用的整流二极管是什么?

    如果他们想进一步调查、请重新打开主题、谢谢。

    大卫