This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40200:施加静电时输出降低的现象

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1349594/tps40200-phenomenon-where-output-decreases-when-static-electricity-is-applied

器件型号:TPS40200

您好!

在静电测试期间、出现了一种现象、即施加静电时输出降低。 输出下降后、电压将立即恢复正常输出电压。

这种现象大约在12kV 时开始出现。 该标准为22.5kV。
数据表中建议采用电路配置、并且电流检测端子中已插入 CR 滤波器。

您是否可以评论任何有效的对策?

谢谢。

科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Connor:

    我不确定您测试方式的具体细节、但您超出了其显示的器件的 ESD 等级。

    我建议准备好 ESD 保护器件、以确保符合我们的器件规格。  

    如果你发现你是那么,我们可以进一步调查预防措施。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marshall:

    好的。 您是否推荐任何 ESD 保护 IC 作为对策?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    遗憾的是、这不是我的解决方法、但这里是我们一些 ESD 二极管的链接:

    https://www.ti.com/interface/diodes/esd-protection-diodes/products.html