This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750:EPS PD 控制器建议

Guru**** 2815015 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS26750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1348716/bq25750-eps-pd-controller-recommendation

器件型号:BQ25750
主题中讨论的其他器件:TPS26750

大家好。

我正在设计 EPR PD 电源设备。 (28V/5A)

我想知道哪个控制器可以与 TI EPR 解决方案提供的 BQ2575X 结合使用。

请推荐 EPR PD 控制器。

谢谢你!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您可以使用 TPS26750 (该器件将很快发布)或 www.ti.com/.../TPS25751

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    您能告诉我 tps26750的更新计划吗?

    我想知道。 IC 或演示板购买计划。

    回答我将等待。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道 TPS26750的确切发布时间表、因为这是一个不同的团队、您可以为该小组提交一个 E2E 问题、然后有人会给您回复。