请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS546B24A 您好!
对于 TPS546B24A、我们找到了 Vout 命令0x0222、并得到输出电压= 1.066406V。 您能否 advis 如何让0x0222传输到1.066406V? 你有转账公式吗?
谢谢。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
对于 TPS546B24A、我们找到了 Vout 命令0x0222、并得到输出电压= 1.066406V。 您能否 advis 如何让0x0222传输到1.066406V? 你有转账公式吗?
谢谢。

在 PMBus 中、VOUT_COMMAND 数据格式由 VOUT_MODE 命令定义。 TPS546B24A 的 VOUT_MODE 默认值为0x97、这意味着
相对数据格式、因此使用 VOUT_MARGIN_HIGH、VOUT_MARGIN_LOW、VOUT_OV_WARN_LIMIT、VOUT_OV_FAULT_LIMIT、VOUT_UV_WARN_LIMIT 和 VOUT_UV_FAULT_LIMIT 等相对格式的命令作为 VOUT 系数提供、而不是直接电压
线性16格式、因此 VOUT 命令值的16位是使用2的幂指数的尾数。
指数-9、因此与 VOUT_COMMAND 的每个 LSB 相关的电压为2^-9V、或约为1.95mV
将十六进制值转换为电压:
1) 1)将十六进制值转换为十进制 0x0222 = 546d LSB
2) 2)按 LSB 重量将 LSB 加倍:546d x 2^-9V = 1.066406V