This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543C20:TPS543C20RVFT -遥感引脚

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543C20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1349490/tps543c20-tps543c20rvft---remote-sense-pins

器件型号:TPS543C20

在我们的设计中、我们使用 TI 器件 TPS543C20RVFT 来生成0.72V、40A (两个堆叠)。由于输出电压非常低且需要高电流、因此我担心电源路径损耗。 以下是我关注的问题、

由于该部件将支持 RSP 和 RSN、因此如果我们将遥感路由到目的地、将有助于补偿路径下降?
如果将 RSP 和 RSN 引脚路由到目标、我们必须注意什么? 对于该器件的遥感引脚布线、是否有应用手册?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    1-由于此部件支持 RSP 和 RSN,如果我们将遥感路由到目的地,将有助于补偿路径下降?

    是的、这就是遥感引脚的用途

    [报价 userid="578125" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1349490/tps543c20-tps543c20rvft---remote-sense-pins ]2-如果我们将 RSP 和 RSN 引脚路由到目的地、我们需要注意什么? 是否有关于此器件遥感引脚布线的应用手册?

    虽然没有涵盖遥感的应用手册、但我将提供一些指导

    1)将输出电压感应和接地感应作为差分器件返回到 TPS543C20、以更大限度地减少噪声注入

    2)将一个10-50欧姆的电阻与每条检测线串联、以确保节点分离、并为差分滤波器提供一个较小的电阻。

    3)包含一个位置、用于放置从 TPS543C20 SW 上的本地 VOUT 到 VOUT 电感器的电容器、以在电源路径中电感延迟增加太高以至于控制环路无法处理时将本地感应反馈回反馈。

    4)在反馈分压器之前添加一个小型差分电容器来感应 VOUT 和感应接地、以消除可能由遥感线路拾取的任何噪声。  该低通滤波器与串联 VOUT 和接地感应电阻器之和的带宽应为穿越频率的8-10倍、以避免增加相位延迟。

    5) 5)避免将遥感线路布置在靠近高频开关边沿的位置、如软件或数字通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新。

    我需要对您提供的指导做出一些澄清、

    2)将一个10-50欧姆的电阻与每条检测线串联、以确保节点分离、并为差分滤波器提供一个较小的电阻。

    问题:此10-50欧姆电阻应置于源侧或负载侧?

    3)包含一个位置、用于放置从 TPS543C20 SW 上的本地 VOUT 到 VOUT 电感器的电容器、以在电源路径中电感延迟增加太高以至于控制环路无法处理时将本地感应反馈回反馈。

    问题:本地 VOUT 是什么意思?电容器的值和封装是什么? 能否为该实验分享一些基准电路?

    4)在反馈分压器之前添加一个小型差分电容器来感应 VOUT 和感应接地、以消除可能由遥感线路拾取的任何噪声。  该低通滤波器与串联 VOUT 和接地感应电阻器之和的带宽应为穿越频率的8-10倍、以避免增加相位延迟。

    问:感应 VOUT 和感应接地是什么意思?  电容器的电容值和封装是多少? 能否为该实验分享一些基准电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    彼得将在明天作出回应。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题:此10-50欧姆电阻器应置于源侧或负载侧?

    10Ω-50Ω 电阻器应放置在 RSP/GND 和返回到 VOUT 分压器 IC 的迹线之间。

    电阻器可以放置在负载上、提供净隔离并防止意外地短接至 VOUT 或 GND 并产生预期之外的调节点、也可以将它们放置在靠近 IC 的位置。  两种情况都可以。

    如果不需要净隔离来确保正确的布线、则将电阻器放置在靠近 IC 的位置有一个小优势。

    问题:本地 VOUT 是什么意思?电容器的价值和封装是什么? 是否可以为同一电路分享一些参考电路?

    封装通常可以是小型封装、即0402或0603。  使用10Ω 电阻器时、电容值可在 μF μ F 范围内。

    该值取决于寄生电感和远程电容及其产生的 LC 滤波器、以及与反馈串联使用的电阻值。  该电容器与遥感电阻器的高通分频器应远低于添加到电源路径中的寄生双极点的 LC 双极点。

    下面您可以看到由寄生 L 作为 Lroute 绘制的电路、并在本地输出和遥感之间连接了一个额外的100Ω 电阻器。  这不是必需的、但可能很有用、尤其是当遥感通过连接器或插座实现并可能断开时。

    此外、这显示了 VOUT SENSE (VOSNS)和接地 OUT SENSE (GOSNS) 。VOUT 到 RSP/RSN 分压器位于该点之后。