This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82821:关于 TPSM82821故障

Guru**** 2512335 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM82821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1346524/tpsm82821-regarding-tpsm82821-failure

器件型号:TPSM82821

我使用 TPSM82821SILR 已有大约一年、
突然、输入电源侧出现烧毁。
TPSM82821SILR 是否可能会引起烧毁?

输出功率是 FPGA 内核电压(1.2V)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    具体说"输入电源侧发生烧毁"是什么意思?

    您能否添加此应用的原理图?

    通常、该器件具有开关电流限制和断续短路保护功能、因此 TPSM82821可 在 输出端受到更高电流的保护。

    此致、SEPP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josef、

    感谢您的回答。

    添加原理图和器件照片。
    随附文件中附上了照片、
    您可以看到5V 输入部分上的焊料融化。
    但是、在输出部分未观察到异常。
    TPSM82821SILR 内部发生了短路、
    我们认为该器件已烧坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能 以高得多的分辨率向我发送模块的图片吗?

    我 在  TPSM82821SILR 的左侧看到很多焊料、但这些焊料不应该出现。 这可能是短路的原因。

    第二种可能是输入引脚上出现过压峰值(VIN max = 5.5V)!

    您可以去除器件上的焊料、并与良好的器件进行简单的电阻比较、以查看哪个引脚损坏。

    一些附加意见:
    反馈分压器设计的电阻非常低,这使得效率非常差。 我建议使用10k……100k。
    - C4的计算在原理图中是不正确的。
    -如果您要更改 R1和 R2 ,则必须根据数据表计算 C4。  

    此致、SEPP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josef、

    上传高分辨率照片。

    TPSM82821SILR 的 VIN 和 GND 短接。

    如果输入引脚上发生过压、
    TPSM82821SILR 是否会由于 VIN 和 GND 之间的短路而失效?


    关于注释 R1和 R2、
    由于电路图中存在一个拼写错误、即10kΩ。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢新图片。

    您可以说:"TPSM82821SILR 的 VIN 和 GND 短接"、在器件中短接(已 从电路板上移除模块并进行了清理)或由于焊料从外部短路。

    如果输入引脚发生过压、器件可能会损坏、可能是 Vin 与 GND 短路。 如果您有一个强大的5V 电源、则可以有更高的电流从 VIN 引脚流向 GND。 但这并没有解释模块上的焊料量。

    图片看起来短路是由于  器件外大量焊料而造成的、对吗?  

    此致、SEPP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您没有其他问题、请按下"Resolved"按钮 以关闭主题。

    最棒的事,SEPP