This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM828302:降压稳压器-运行问题

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1342370/tpsm828302-buck-regulator---operating-issue

器件型号:TPSM828302

我们购买了 TI 提供的 TPSM828302ARDSR 样品、当我们在通用板中采用5VDC 至3.3VDC 进行设计时、

我们观察到的输出电压与输入电压相同。 找到下面的参考电路。  

请尽快分享回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Madhumitha:

    根据数据表中的公式 、您已将反馈分压器配置为 Vout=3.5V。

    一般来说、原理图看起来可以、因此我建议进行一些测量:

    • 创建包含 Vin、Vout、FB 和 SW 信号的示波器图
      对于 FB 信号、您需要一个高阻抗探头!
    • 将反馈分压器更改为220Ω 和50Ω
      再次执行相同的测量。

    我正在等待您的反馈。

    此致、SEPP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Josef、当我们根据您的建议更新 R15和 R16值时、我们能够正确看到电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Madhumitha:

    感谢您的反馈。

    此致、SEPP