This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25660:最大频率

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC25660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1347135/ucc25660-maximum-frequency

器件型号:UCC25660

大家好、

我正在考虑使用高频的 LLC 电路。

频率会在启动时增加、但最大频率是多少?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我查看了数据表、频率范围是50kHz 至750kHz。  这意味着最大开关频率应为750kHz。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    这是否意味着谐振频率的上限约为300kHz?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通常、它们设计用于100kHz 至200kHz 的谐振频率。   我没有看到300 kHz 的设计。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    听说生产的是300kHz 参考设计、所以我想检查最高频率。
    谐振频率是否与之前的 LLC 控制器相同?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您对以前的哪款 LLC 控制器也有比较之处?

    如果您选择将谐振频率设计为符合条件的300 kHz、   但是、您需要记住、最大频率为750kHz。  您只需使用设计计算器检查传递函数、确保增益满足您的需求即可。

    https://www.ti.com/tool/UCC25600-DESIGN-CALC

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    之前的 LLC 控制器是 UCC2564xx。

    我正在考虑增加频率、以便使它更紧凑。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    增加开关频率会减小磁体尺寸。  UCC25660应该是您设计的理想选择。

    此致、