This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2991:请咨询支持负电压的直流/直流转换器建议

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61086, TPS40210, TPS61170, TPS61175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1347075/lm2991-inquiry-about-dc-dc-converter-recommendation-that-supports-negative-voltage

器件型号:LM2991
主题中讨论的其他器件:TPS40210、TPS61086、 TPS61170TPS61175

您好!

我的客户正在寻找可用于以下条件的直流/直流产品。

 - VIN=-15V, VOUT =-6V, IOUT=关于300mA (典型值):最好,如果它可以支持高达1A

为了减少发热、他们更倾向于使用直流/直流产品而不是 LDO。 此外、由于空间限制、要求采用最小的封装尺寸(高度小于4mm)。

请推荐最符合客户要求的 TI 直流/直流产品。

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    我将尝试寻找合适的资源来帮助您使用-15V 至-6V 负向转换器。

    要构建负向转换器、您需要一个升压控制器或转换器。  此处是基于 TPS40210的参考设计、该器件具有-18至-3.3、可更新为-6V 输出。

    下面是一个相关的应用手册-  尽管 www.ti.com/.../slvaf68、由于输入电压限制为18.5V、TPS61086可能不适合满足您的15V 输入需求、但应用手册会提供。

    我会尽量将这个问题转给我们升压转换器团队的某个人、帮助您找到最符合您需求的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH Shin:

    请看一下该参考设计。

    这将是您进行设计的良好起点:

    PMP9624参考设计| TI.com

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:

    升压器件 TPS61170的工作条件应为  VIN =-15V、VOUT =-6V、IOUT =约300mA (典型值)且最高1A。

    我现在正在进行仿真以验证解决方案、并且会尽快向您提供反馈。

    您还可以查看 Stefan 平行发布的参考设计。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:

    我验证了  TPS61170 可以在  VIN =-15V、VOUT =-6V、IOUT =大约300mA (典型值)的情况下工作。 此条件下的最大 Iout 约为600mA。

    若要支持1A 的输出电流、可选择 TPS61175。

    此致

    雷